PID 块 - 使用比例带

您可以调整“比例范围”字段中的值,以控制 PID 对过程变化的敏感程度。例如,减小比例范围会生成高增益,提供灵敏但不稳定的控制。使用这种较窄的比例范围时,测量值发生相对较小的变化会导致块输出行程出现 100% 的变化。使用此方法通常可以更快地达到设置点,但会出现更严重的波动,如下图所示:

相反,增大比例范围会生成较低的控制器增益,提供稳定但不敏感的控制。使用这种较宽的比例范围时,测量值发生相对较大的变化会导致块输出行程出现较小的变化。如果使用此方法,通常需要较长的时间才能达到设置点,但可以减小波动,如下图所示:

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。