趋势块示例

您可以将多个趋势块链接到一起,以趋势化 80 个以上的值。以下步骤将说明以下链的设计: 

要把两个趋势块链接在一起:

  1. 把趋势块添加到过程数据库。
  2. 在第一个趋势块的“下一个块”一栏中输入第二个趋势块的名称。
  3. 把第二个趋势块添加到过程数据库。
  4. 把后面跟着F_INP字段的第一个趋势块的名称输入第二个趋势块的“输入”一栏。

您可以继续操作,添加第三个趋势块,使之成为链的一部分,这与下表中标示的一个相似。此表显示要填写的关键字段。

块类型

块名称

输入字段

下一个块字段

平均值/压缩字段

模拟输入

AI1

N/A

TR1

N/A

趋势

TR1

AI1.F_CV

TR2

5

趋势

TR2

TR1.F_INP

TR3

5*

趋势

TR3

TR2.F_INP

AO1

5*

模拟输出

AO1

N/A

空白

N/A

* 注意:可以在“平均压缩”字段中输入介于 1 和 255 之间的任意数字;但是,在将多个趋势块链接到一起时,为第二个和后续的趋势块输入的值应该与第一个趋势块的值相同。如果“平均压缩”字段中的值不匹配,则 iFIX 工作台中显示的趋势化数据的视觉模式可能会不相同,并可能会给操作员造成混淆。

如果最后趋势块的“输入”一栏是空白的,这些块则对传递给它们的值进行趋势化。例如,通过使用前一个表的值,如果TR1和TR2的“输入”一栏是空白的,所有三个趋势块都将显示由AI1发送的相同的80个值,而非串联的240个值。

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。