通过向操作员显示 SQL 数据块检索的实际值,您可以在监视 SQL 数据方面提供更好的控制。每当执行上游 SQL 触发器块时,SQL 数据块都将读取这些值。
您可以添加数据链接来引用字段 A_TF01 到 A_TF20,以便向操作员显示检索的数据。这些字段对应于 SQL 数据块中列出的 20 个块与字段对(数据点)。
您还可能需要将每个数据点的“重置”字段配置为 BLANK 或 ZERO。选择这些值可在检索新值之前清除 A_TS 字段,并确保操作员总能看到最新的值。您可以在块的对话框中配置“重置”字段,也可以通过创建指向 A_RST01 到 A_RST20 字段的数据链接来进行。
请记住,如果块与字段名称对的方向为:
- 输入 – “重置到”字段将在执行 SQL 数据块之前清除值。
- 输出 – “重置到”字段将在检索值后清除值。