SETSEL命令

用途

把信号选择块的选择模式设为指定的模式。

句法

SETSEL块模式

可用的模式决定了信号选择块如何使用它的输入值来计算它的输出值。下表说明了这些模式。

模式...

模式...

平均值

平均值

良好

第一个好的输入。
注意:好值是iFIX认为有效的值。例如,如果您定义块的工程单位范围在70到80摄氏度,传感器测到60度,则输入被视为坏的或无效的。

高值

最高输入。

低值

最低输入。

总和

所有输入的总和。

输入 1 到 6

相对应的输入编号。

注意:当选定的模式是平均值或总和时,如果一个或多个输入是坏的或停止扫描,则信号选择块忽略这些输入,基于其余输入继续进行计算。

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。