导入数据库

要导入数据库:

重要:请注意,在执行大型导入之前,应将电子表格的刷新速率调整为 20 秒或 20 秒以上。如果您把刷新速度保留在较小的数字,如默认的5秒,并且尝试导入大量的标签,则数据库可能看起来没有响应。要调整刷新速率,请在“经典”视图中单击“工具”菜单上的“选项”;或者在 Ribbon 视图中,在“主页”选项卡上的“设置”组中单击“选项”,然后编辑“电子表格自动刷新”字段(如果已启用)的值。完成此操作之后,您可以导入数据库。

  1. 在数据库管理器中,单击 Ribbon 视图中“主页”选项卡上“过程数据库”组中的“导入”。

- 或 -

在经典视图中,单击“数据库”菜单上的“导入”。

以下文本会显示:

当块导入时SAC将停止,然后重新启动。

  1. 选择“确定”以确认消息。
  2. 选择想要导入的文件。

注意:

  • 如果使用 Proficy Historian 作为 Historian 并且在没有安装 Proficy Historian 3.1 或更高版本的计算机上导入和打开数据库,则会禁用针对 Historian 采集添加的字段。此外,Historian 字段的值将保留。
  • 如果在“用户首选项”对话框“ Historian”选项卡上的“Historian”中启用了“为采集自动配置标签”,则:
    • 所有导入的标签将添加到默认采集器中,并启用 Proficy Historian 采集。
    • 如果您有现有的数据库并且导入新数据库,而两个数据库包含相同名称的标签,则新数据库标签将覆盖现有数据库标签。
    • 如果您有现有的数据库并且这些标签在 Historian 中采集时没有启用,则重新加载时不会启用这些标签用于采集。换句话说,此设置不会覆盖 Historian 的设置。

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。