通过将数据链接添加到画面,可以用一个数字寄存器块显示多个 I/O 点。输入的数据源是经过块 I/O 地址的指定数目的值。可根据需要在数据源中输入 A_ 或 F_ 值。
例如,假设您要访问的轮询记录从地址 4001:0 开始,并且此记录包括 16 个位(4001:0 到 4001:15)。
要访问此轮询记录,您需要输入 4001:0 作为块的 I/O 地址。然后您可以通过输入 A_ 或 F_ 字段作为数据源,创建数据链接以访问各个轮询记录值。例如,要访问记录中的第 9 位,您需要指定经过 I/O 地址的第 8 个元素。因此,您需要在数据源中输入 A_8 或 F_8 作为字段。
类似地,如果轮询记录的 I/O 地址是 1075:0,而您想访问第一个值,请在数据源中使用字段 A_0 或 F_0。