用导航打开主题
使另一个块开始扫描(通常是另一个程序块、设备控制块或布尔块),同时原始程序块暂停。当调用的块完成其操作时,命令返回到它的原始块并恢复执行。如果您想让进行调用的程序块继续运行,请使用RUN命令。
CALL块
要使块PROG2开始扫描,请输入:
CALL PROG2
注意:当调用程序块时,务必考虑到前面的任何MAXWAIT命令。此外,您不能在属于基于例外的链的程序块中使用CALL命令。
调用的块应当停止扫描,直至被调用。如果块调用已经启动扫描的块,则块被忽略。
您最近了解过 iFIX 吗 ?
查看最新版 iFIX 的所有新功能。
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。
iFIX 6.5. © 2025 GE Vernova and/or its affiliates. All rights reserved.
文档反馈 | 电子支持 | 知识库 | 产品更新 | 培训 | 论坛 | 视频 | iFIX 6.5 文档 隐私 | 术语 | Cookie