布尔块示例

通过在出现问题时在厂内打开警笛,布尔块可以监视罐的状态。例如,假设以下条件表示有问题:

正如这些图所示,如果两个状况之一为真,则可以发现问题。第一种情形要求两个条件都为真:电机为开启状态,级别状态为低。第二种情形只要求其中一个条件为真:操作员已将机组暂停。

通过使用这些条件,您将创建数据库块来监视每个条件。DI1用于监视电机,AI1用于监视液位,DOHOLD用于将罐置于暂停状态。

一旦您创建了这些块,通过把这些块作为输入值输入布尔块并指定等式,您可以使用布尔块把真(1)或假(0)信号发送到数字输出块,ALMDO。如果等式计算结果为真,块把1发送到ALMDO,然后警笛被打开。如果等式计算结果为假,块把0发送到ALMDO,然后警笛被关闭。

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。