模拟寄存器块示例

通过将数据链接添加到画面,可以用一个模拟寄存器块显示多个 I/O 点。为每个数据链接指定的数据源是经过块 I/O 地址的指定数目的值。可根据需要在数据源中输入 A_ 或 F_ 值。

例如,假设您要访问的轮询记录从地址 4001 开始。此外,假设轮询记录包含 100 个整数。

要访问此轮询记录,您需要输入 4001 作为块的 I/O 地址。然后您可以通过输入 A_ 或 F_ 字段作为数据源,创建数据链接以访问各个轮询记录值。例如,要访问记录中的第 50 个整数,您需要指定经过 I/O 地址的第 49 个元素。因此,您需要在数据源中输入 A_49 或 F_49 作为字段。

类似地,如果轮询记录的 I/O 地址是 1075,而您想访问第一个值,请在数据源中使用字段 A_0 或 F_0。

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。