用途
将一个块的当前值添加到另一个块的目标值。您也可以使用此命令为梯度变化块三个等级中的任一等级设置目标。
句法
ADDTAR block TO block
注意:当指定梯度变化块时,ADDTAR把值添加到块的第一个目标值,ADDTAR2把值添加到第二个目标值,ADDTAR3把值添加到第三个目标值。如果某个目标值超出梯度变化块的 EGU 范围,梯度变化块会将该值限制在它的 EGU 下限和上限范围。AO 块没有目标值。当使用 AO 或 AI 这种没有目标值的块时,请使用 ADDOUT 命令。
示例
要将块 AI3 的当前值添加到块 PID5,请输入:
ADDTAR AI3 TO PID5
要将块 AI10 的当前值添加到 RAMP6 的第二个目标值,请输入:
ADDTAR2 AI10 TO RAMP6