统计数据块

用途

统计数据 (SD) 块针对数据采集并执行统计计算。

特性

统计数据块:

  • 是一个统计块。
  • 可作为独立块使用。
  • 后面只能是统计控制块(如果适用)。
  • 通过“输入”字段从模拟输入、模拟输出、模拟报警和计算块接收数据,而不是从前一个块的“下一个块”字段接收数据。
  • 支持 12-50 个组,每个组 1-25 个观察项。
  • 针对控制和警告限制执行报警和绘图。
  • 提供过程外控制报警。
  • 通过接受自动更新在自动模式中运行。
  • 通过从操作员或简单数据库访问程序接收手动更新,在手动模式中运行。
  • 如果您没有在“等待时间”字段中输入时间,则可用于采用基于异常的处理的链。

 

相关信息

典型应用

字段

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。