梯度变化块

用途

梯度变化(RM)块减少或增加目标输出值。该块最多可提供三级梯度变化值。每个梯度变化等级都可用于指定目标值和梯度变化率。前两级还提供保持时间。在每个扫描周期上,梯度变化块将其输出值发送到“下一个块”一栏中指定的块。

功能

梯度变化块:

  • 是主要块。
  • 是控制块。
  • 可作为独立块使用。
  • 可在 iFIX工作台中通过一个数据链接手动更改梯度变化率。
  • 可在 iFIX 工作台中通过一个数据链接,或者通过程序块的 SETTARG 命令手动更改目标值。
  • 可在 iFIX 工作台中通过一个数据链接,或者通过程序块的 SETTIME 命令手动更改保持时间。
  • 可将其值发送给任何二级块。
  • 通过根据下限值初始化当前值,在自动模式中运行。在转换到自动模式时,梯度变化块从暂停位置开始执行梯度变化过程,可使用在进入手动模式时达到的值,也可使用在块处于手动模式中当操作员输入值时工作台中的最新值。
  • 通过手动输入或下限值初始化当前值,在手动模式中运行。在转换到手动模式时,iFIX暂停梯度变化过程,直至块返回自动模式。块的上一个当前值被输出,直至块返回自动模式。

 

典型应用

示例

字段

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。