数字输出块

用途

数字输出(DO)块每次从上游块、操作员、程序块、脚本或初始值字段接收一个值时,向I/O驱动程序或OPC服务器发送数字值(1或0)。

因为只要新值发送给硬件iFIX就会处理数字输出块,因此通常这些块的工作方式类似于被闭锁状态。如果将一个数字输出块配置为独立块,它可在每次值变化时输出一个数字值。

特性

数字输出块:

  • 是主要块。
  • 可作为独立块使用。
  • 可以在采用基于异常的处理或基于时间的处理的链中使用。
  • 当启动 iFIX 或重新加载数据库时,可以读回当前 PLC 值。只有在数据库初始化时才读回数值。
  • 可从程序块或脚本接收值。
  • 可以使用“差异写入”选项进行配置,以在驱动程序的值与将要写入的值相同时阻止数字输出块的写入。DO 块将从驱动程序读取该位,并在写入值与驱动程序的值不同时执行写入。如果值相同,此次扫描将不写入任何值。

 

典型应用

示例

字段

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。