数字报警块

用途

数字报警(DA)块发送和接收 I/O 驱动程序或 OPC 服务器的数字数据(1 或 0)以提供报警控制。可使用该块暂停报警和定义报警条件和优先级。该块也可在发出报警之前等待指定的间隔时间,在发生报警时关闭触点,并自动重发和确认报警。

功能

数字报警块:

  • 是主要块。
  • 可作为独立块使用。
  • 在值超出定义的限制时生成报警。
  • 在进入自动模式时发送和接收 I/O 驱动程序或 OPC 服务器的数据。
  • 在手动模式中,从操作员的输入(在 iFIX 工作台中)、脚本、程序块、或简单数据库访问程序接收数据。
  • 可以在采用基于异常的处理或基于时间的处理的链中使用。
  • 可以使用“连续输出”进行配置,“连续输出”允许块在每次扫描是都尝试写入触点的,即便写入的值不会改变。如果不使用连续输出,块只会在值已发生改变且需要写入 PLC 时尝试写入关联标签。(这样,写入仅为一次性尝试,因此,如果写入失败,需要写入新值前,不会再次尝试写入。)
  • 注意:由于触点模式“从不”不会重置触点,因此此触点模式不支持“连续输出”选项。

  • 可以通过“阻止 COMM 报警”选项进行配置,该选项允许将原报警条件从 COMM 报警中分离出来,并将 DA 块恢复至 COMM 报警前的状态。如果禁用“阻止 COMM 报警”选项,DA 块一次只处理一个报警。(因此,COMM 报警确认可能会导致在 PLC 中写入 ACK 位,并可能会再次发生原始报警条件(如果已确认)。)
  • 可以配置为启用事件消息(暂停模式),将应用抑制行为以禁用报警过程但显示报警消息。当标签处于暂停模式时,报警状态设置为 OK。报警仅为报警消息,因此不会显示在报警一览中。报警过程继续,且每个报警状态转换记录在报警记录程序中;但不会显示在报警一览中。不会处理报警状态触点(标签)。

相关信息

典型应用

示例

字段

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。