在基于时间处理中,SAC在设定的时间对块进行处理。下表列出了可以为基于时间的数据链输入的扫描时间的范围。
SAC基于本地SCADA服务器的系统时钟对扫描时间以小时和分钟计的数据链进行扫描。扫描时间相对于午夜(00:00:00小时)设置。SAC基于计算机的启动时间对扫描时间以秒和次秒计的数据链进行扫描,如下表所描述。 指派基于时间的扫描时间您可以为数据块指派一个基于时间的扫描时间,按照下列格式完成扫描时间字段: 时间单位 下表列出了合法的单位及其缩写。如果您没有输入时间单位,iFIX缺省时间单位为秒。
示例:指派基于时间的扫描时间为了每3小时对一个块进行扫描,输入: 3H 因为SAC基于系统时钟来处理这个扫描时间,所以不管您何时将其置入扫描,SAC都会在0:00、3:00、6:00、9:00和12:00扫描该块。 在指派扫描时间的时候,遵循下列指导原则:
另请参见 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |