理解信号条件

通常情况下,来自过程硬件的原始数值对操作员来说是没有意义的。当硬件报告产生一个例如无符号整数的数字格式的值,可以非常真实地表示储罐料位。在这种情况下,就需要将接收到的数值的范围映射到一个不同的数值范围。许多I/O驱动程序提供了处理信号条件的能力。

信号条件将接收自过程硬件的数据转换到一个易于被操作员识别的格式。可以通过从一个数据块的信号条件字段中选择需要使用的类型来进行信号调节。

示例:理解信号条件

假设有一个700加仑的储水罐,并希望显示其中有多少水。您可以将储水罐的液位按照下列方式显示:

  • 来自过程硬件的无符号整数
  • 加仑
  • 填充百分比

在这个示例中,假设I/O驱动程序向过程数据库发送一个无符号的整数(也就是0到65535)。下表列出了可以指派到输入数据块的EGU采样高低限。这些设定将输入的数值缩放到按照百分比和加仑来显示储水罐的液位。

示例数据块EGU限值 

操作员显示:

限值设定:

无符号整数

0 到 65535

百分比

0 到 100

加仑

0 到 700

下图表示了在储罐满、半满和空时显示的数值。

比例数值

 

另请参见

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。