当块从自动和手动模式改变时,会输入一个待决状态。这个状态表示SAC已经确认模式切换并将在下一次扫描时改变它。
置入手动模式的块输入PMAN模式。在SAC再次扫描该块之前,数据块就保持这个状态。在PMAN模式下,SAC根据扫描时间和相位继续对块进行扫描。来自操作员或程序块的手动输入强制SAC立即对块进行扫描,并将其置入手动模式。来自操作员或程序块的手动输入强制SAC立即对块进行扫描,并将其置入手动模式。
示例:PMAN模式下的块
对于短扫描时间的块,下一次扫描时间相对于手动输入发生。例如,假设 SAC 在 1:15:30 扫描块 AI1。此块有 30 秒的扫描时间和 5 秒的相位。如果操作员将AI1置入手动模式,并在1:15:45输入一个数值,SAC立即对该块进行扫描,并重新设置AI1的下一次扫描时间为1:16:15及其后的每30秒钟扫描一次。如果操作员接下去在1:15:50输入了另一个值,SAC会再次扫描AI1,并重新设置AI1的下一次扫描时间为1:16:20及其后的每30秒钟扫描一次。
对于扫描时间在一分钟以上的块,SAC将下一次扫描与系统时钟同步。例如,假设AI2扫描时间为一小时,并且有30分钟的相位。如果操作员将该块置入手动模式,并在15分钟时输入了一个值,SAC立即对AI2进行扫描,并在半小时的时候后对该块进行扫描。
相关信息