将数据库导出后,您就可以使用任意的文本编辑器来编辑它。在编辑导出文件时,注意下列指导原则:
您也可以键入感叹号 (!),作为行中的第一个字符,以此将注释输入导出文件。 CSV 文件格式要对导出文件作更加复杂的编辑,您就需要了解文件的格式。例如,一个以 CSV 格式保存的导出文件,将在电子表格中的每一行排列为 CSV 文件中的一行。每个块的字段由逗号分隔。每个块的前两个字段如下: A_NAME、A_TAG 当创建新块时,您只需要输入这两个字段的值。如果没有其他字段的值,数据库管理器将使用默认值来创建块。然而,通过将这些可选的值添加到块的项目中,您就能在块被导入时完成指定的对话框中的字段。例如,下面创建了一个扫描时间为一分钟的模拟量输入块。
AI, AI2, , , , 1M GDB 文件格式GBD 文件的格式是不同的。语法如下: label :: field_value ; fieldname 每个块条目的头两行都是必不可少的,包括块类型和块名称。没有这两行,在导入后,数据库管理器将不能向数据库中添加块。 块条目中后面的行是为块的配置对话框上的每一个字段所显示。这些行是可选的。如果没有这些附加的行,数据库管理器将根据块的默认值创建块。然而,通过将这些可选的行添加到块的条目中,当块被导入时,您就可以完成指定的对话框字段。例如,把 AI1 的扫描时间设置为五秒,导出文件应当包括下列信息: 块类型 :: AI;A_NAME 标签名 :: AI1;A_TAG
扫描时间 :: 5; A_SCANT
另请参见如何做... |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |