报警计数器提供了一个方法,用来确定 SCADA 服务器或某个报警区上总的报警状态。他们表明节点中有多少标签报警, 这些报警有多少处于 CRITICAL, HIHI, HIGH, MEDIUM, LOW, LOLO, 和 INFO 优先级, 有多少已确认或未确认。
报警计数器不跨越节点。然而,如果您希望查看整个系统的报警状态,您可以使用VBA脚本或数学表达式来合并来自两个或更多节点的报警计数器。能够访问本地或远程的报警计数器。
也可以使用报警计数器来动画和设置过程图形的颜色,来向您提示报警。例如,当在指定的报警区中存在未被确认的报警时,可以配置对象显示特定的前景色。
报警计数器允许:
- 在工作台显示被确认(但是突出的)和未被确认的报警的数量。
- 在过程数据库中为报警处理条件使用数字量块或模拟量块作为触发器。
- 基于报警条件设置对象动画属性。
- 显示系统中判断是否存在被确认和未被确认的报警的数值。
功能
下面总结了报警计数器的特性:
- 在FIX32中的所有报警计数器在iFIX中都是可用的,允许FIX32节点检索来自于网络上的iFIX节点的报警计数器信息。
- 所有报警计数器都包含数字字段,允许您以数字格式显示计数器信息,并执行数学操作,比如显示区域C和区域D报警的报警计数器信息。
- 对于标准(A-P)区域的可用的所有报警计数器对于自定义(非A-P)的报警字段同样可用。此信息通过“标签. 域”接口实现。此信息通过“标签. 域”接口实现。
- 一个ALARMCOUNTERS标签用来访问节点的报警计数器。
- 通过报警计数器来表示禁止报警的块。
- 通过报警计数器为节点或区域提供系统启动以来的报警的运行总数。
- 通过表达式编辑器中的报警计数器标签来浏览报警区。
相关信息