选择一个表

报警 ODBC 服务提供了两个选项来指定表名:您可以在“表名”一栏中填写任意名称,或者使用默认的表 FIXALMS。在输入自己的表名时,您不需要指定现有表的名称。而是让报警 ODBC 服务在运行状态下创建表。单击“立即创建表”,也可以在配置报警服务的时候创建表。

注意:如果您在通过报警 ODBC 服务创建新表时使用 SQL,可能生成错误消息,指示列长度太长。现有表还会继续工作。

在输入自己的表名时,还必须使用“列配置”电子表格,以选择希望规档的具体报警和消息字段。这些字段包含如下信息:

  • 报警或消息的日期。支持的日期格式为月/日/年 (mm/dd/yy),由“区域设置”决定。默认的时间格式为小时:分:秒.毫秒 (hh:mm:ss.n)。您可以更改时间格式使显示时间精确到毫秒。
  • 块的如下时间:
    • 首次生成报警或消息。
    • 最后生成报警或消息。
  • 名称如:
    • 生成报警或消息的 SCADA 服务器。如果您在 SCU 中启用了逻辑节点名,则 SCADA 服务器的名称就是您定义的逻辑节点名。
    • 生成报警或消息的块(标签)。
    • 登录的操作员(启用安全选项时,仅针对操作员消息提供)。
    • 就操作执行或验证的用户(全名、用户名和注释,当启用电子签名时)。
    • 操作员使用的计算机节点名(启用安全选项时,仅针对操作员消息提供)。
  • 块的当前值、EGU 标记、报警优先级、报警区、过程数据库中的描述、报警状态(例如,高、低、偏差)以及报警扩展字段。一个典型的报警扩展字段包括了显示来自当前块的报警的画面名称。
  • 具体报警类型(例如,报警或消息)。
  • 最多 4 个用户定义的字段。

注意:如果您希望更改现有表中的字段,必须使用新名称创建一张新表,然后再将现有表中的数据转移到新表中。您不可通过选择或放弃选择列配置电子表中的字段来修改现有表格中的字段。

 

另请参见

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。