配置报警打印服务每个节点最多可以配置4个报警打印机服务。对每个报警打印机服务来说,需要在“报警打印机服务配置”对话框中选择打印机端口并输入名称。为每台打印机服务,您能通过串口(COM)1或2连接打印机,或通过并口(LPT) 1或2,或USB口连接打印机。注意每个打印机服务只能与唯一的接口相连接,打印机名称不能够超过32个字符。如果有多个USB口需要指定USB口,按用Printer.ini文件指定USB口部分修改Printer.ini文件。 配置报警打印机服务时,可为报警打印机服务定义相应的报警区和消息格式。在“报警打印机配置”对话框中的“报警区域”和“格式”按钮可以设置这些项目。关于选择报警区或消息格式的更多信息,请参考指派报警区和设置报警和消息格式部分。 注意: 如果仍有报警等待打印时 iFIX 关闭, 报警打印机将显示一条错误。但是, iFIX将继续关闭, 包括报警打印服务 (almprin.exe)。 相关信息如何做... |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |