报警优先级

除了报警限值之外,还可以为数据库块选择一个报警优先级。优先级范围从INFO, LOLO, LOW, MEDIUM, HIGH, HIHI, 到 CRITICAL。优先级用来表示数据块报警的重要程度。通常,可以将最关键的数据块的报警优先级设为高。这使得高优先级报警可以和相对不重要的报警区分开来。还可以根据优先级来过滤报警,这样操作员就只能看见希望显示的报警,如下所释。

为了增强报警优先级的设置,应考虑使用模拟量报警块。这个块允许为由块生成的每一种报警类型指定不同的优先级,而不是为所有的报警指定同一个优先级。从而能够很容易地将块的特定报警过滤出来。有关模拟报警块的更多信息,请参阅iFIX数据库参考

报警过滤

SCADA 服务器的报警优先级可作为一个过滤条件,如下表所描述。

如果块的报警优先级为...

则iFIX将...

高于或等于 SCADA 服务器的报警优先级

向允许的报警目标发送报警。

低于 SCADA 服务器的报警优先级

过滤该报警,而不将其发送到允许的报警目标。

通过报警区过滤报警

报警区也可以作为报警和消息的过滤条件。例如,使用图报警区示例中的配置,STATION3只接收来自Ovens报警区的报警和消息。iFIX从所有其它的报警区中过滤出报警和消息。

为了更有灵活性,也可以同时应用两个过滤器,如下图所示。该图过滤出CRITICAL, HIHI 和 HIGH 报警到报警服务。

使用报警优先级和报警区过滤器

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。