通过添加计时器输入对话框来创建基于时间触发的输入。基于时间调度的触发与任何数据源无关,而只与时间相关。下表列出触发可用的时间触发:
下表列出触发可用的时间触发:
|
时间类型...
|
触发一次
|
在指定的日期和时间触发。在指定的日期和时间触发。
|
连续的
|
在指定时间启动并在固定的时间间隔内连续触发。例如每8个小时触发一次。
注意:您可能会注意到在记录文件中计时器偶尔触发会有+/- 1 或 2 毫秒偏差。这种偏差可能会在第一次触发时发生并在后续触发时返回到指定的间隔。
|
每日的
|
在一周内的固定时间调度 可以指定调度终止时间及间隔。例如,每周一到周五的中午或从中午到下午6点每一小时触发。
|
每月的
|
在一月内的固定时间调度。可以指定调度终止时间及间隔。For example, you can schedule an event for the 15th of the month, at 9:00 a.m., or every hour from 9:00 a.m. until 5:00 p.m. You can also schedule an event for the end of the month at a particular time. 该设置可确定每月的最后一天。
|
注意:如果启用夏时制,若创建一个时间调度的开始时间为2:30 AM,当时间从标准时间变更为夏时制时,该调度实际在1:30 AM发生。其它时间,则发生在2:30 AM。
所有基于时间的调度所运行的脚本都绑定在OnTime事件过程中。
调整夏令时
调度程序支持夏令时 的基于时间的事件。在允许自动夏令时应用于生产环境前,应当在以下各种场景下测试应用程序以进行适当操作:
- 在标准时间。
- 在夏令时间。
- 从标准时间转换到夏令时间。
- 从夏令时间转换到标准时间。
相关信息