添加 iFIX 画面的帮助

首先,给画面的HelpFile属性中定义帮助文件名。

定义帮助文件名:

  1. 鼠标右击画面的空白处, 从弹出菜单中选择“属性”。显示弹出CFixPicture对象的“属性”对话框。
  2. 在“HelpFile”属性单元格 中定义上下文相关主题的帮助文件名。如果您将此文件复制到默认路径以外的路径(例如:C:\Program Files (x86)\GE\iFIX 或 C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\PIC),则需要同时包括帮助文件的路径。

关于如何创建帮助文件的示例,请参考203}创建画面指定的帮助文件章节。

  1. 保存该画面。

下一步,给画面中操作员需要帮助的每个对象分配一个唯一号,称为帮助上下文ID

分配帮助上下文ID:

  1. 鼠标右击画面中的每个要建立帮助主题的对象(包括画面本身),选择“属性”。所选对象的“属性”窗口打开。
  2. 给“HelpContextID”属性设置帮助上下文ID的值。注意针对同一个帮助文件的帮助上下文ID值必须是唯一的。帮助(WinHelp或HTML帮助)应用 程序根据此ID值正确显示相关对象的帮助文档。如果两个对象使用相同的ID,HELP编译器会显示错误信息。

最后,让操作员能够选择对象以取得帮助。

让操作员能够选择对象以取得帮助:

  1. 鼠标右击画面中的每个要建立帮助主题的对象(包括画面本身),选择“属性”。所选对象的“属性”窗口打开。
  2. 将IsSelectable属性 设置为“True”。

 

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。