Skip to main content
press release
Onshore Wind

GEベルノバ製タービンがJ-POWERの石狩八の沢ウインドファームに採用される J-POWERでのGEベルノバのプロジェクトは国内2案件目に

1 min read
  • GEベルノバ製4.2-117風力タービン5基が、石狩八の沢ウインドファームに採用される

  • 総設備容量は約21MWで、一般家庭約 7,400 世帯分の年間消費電力に相当する電力を供給

2024 年 6 月 6 日

GEベルノバ

GEベルノバの陸上風力発電事業部門は本日、北海道石狩市にある石狩八の沢ウインドファームに、GEベルノバ製タービンが採用されたことを発表しました。石狩八の沢ウインドファームは、2024年3月から運転を開始しています。日本最大級の電力会社であるJ-POWER傘下の石狩グリーンエナジー株式会社が所有するこの21MWの風力発電所は、GEベルノバ製の4.2-117風力タービン5基を搭載し、一般家庭約7,400世帯分の年間消費電力に相当する電力を供給します。

今回のプロジェクトにより、両社は、経済産業省が「第6次エネルギー基本計画」において策定した、2030年度までに総発電量に占める再生可能エネルギーの発電比率を「36%~38%」に引き上げるという目標を支援します。本プロジェクトはGEベルノバにとってJ-POWERでの2件目の4.2-117風力タービン・プロジェクトであり、2023年初頭の江差風力発電所設備更新事業での運転開始に続き、両社の関係をさらに強化するものです。

GEベルノバ、J-POWER、プロジェクト建設パートナーは、2023年5月に石狩湾新港に風力タービンの主要部品が到着・搬入されて以来、運転開始に向けて緊密に協力してきました。このプロジェクトにおける特殊な課題は、雪への対応でした。石狩は豪雪や猛吹雪に見舞われる地域であり、プロジェクトの試運転中にも激しい雷や落雷を伴うホワイトアウトが発生しました。そのためプロジェクト・チームは、安全を優先させるためにたびたび作業を中断しなければなりませんでした。毎日の除雪作業、お客さまとの緊密な連携、適切な最終計画により、プロジェクトは安全かつ予定通りに進行しました。

GEベルノバの国際陸上風力発電部門のチーフ・コマーシャル・オフィサーであるギラン・サバティエは、次のように述べています。「J-POWERが、本プロジェクトに当社の4MW級タービンラインを継続して採用くださっていることに感謝しています。本プロジェクトは、J-POWERにとって日本における23件目の風力発電プロジェクトであり、当社は、アジアにおいて戦略的に重要な国である日本の電力需要を満たすため、J-POWERの事業が成功するよう尽力しています」

電源開発株式会社陸上風力事業部長の戸田勝也氏は、次のように述べています。「電源開発株式会社は、シン・エナジー株式会社との共同事業として、石狩八の沢で新たなクリーンエネルギープロジェクトを実施できたことを誇りに思います。当プロジェクトの実現に協力くださいましたGEベルノバはじめ皆様に感謝いたします。当社は引き続き、J-POWER “BLUE MISSION 2050” で掲げたカーボンニュートラルの実現に向け、日本で多くのクリーンエネルギーソリューションを提供してまいります」

GEベルノバの陸上風力発電事業部門は、全世界で約56,000基のタービンを設置し、約120GWの設備容量を有しています。20年以上にわたってお客さまの成功をサポートしてきた当社の製品ポートフォリオにより、当社は実績のある次世代技術を提供し、高品質なスケールを可能にする高出力タービンによって、より安価で持続可能な再生可能エネルギー発電による脱炭素化を推進しています。これには、5MW以上の容量を提供するすべてのOEMで最も広く導入されている陸上風力タービンである、6MWプラットフォームの稼働中の1,200基以上のタービンが含まれます。

GE ベルノバ について

GE ベルノバ は世界的なエネルギー企業です。電力、風力、電化部門で構成され、先端研究、コンサルティングサービス、および金融サービスのアクセラレーター ビジネスによってサポートされています。また、GE ベルノバは 130  年以上にわたって世界の課題に取り組んできた経験に基づき、世界の電化を継続すると同時に脱炭素化に取り組むことで、エネルギー転換をリードする独自の立場にあります。さらに、GE ベルノバ はお客様が経済を活性化し、健康、安全、セキュリティ、クオリティ・オブ・ライフの向上に不可欠な電力を供給できるよう支援しています。GE ベルノバ は米国マサチューセッツ州ケンブリッジに本社を置き、世界 100 か国以上に 約75,000人の従業員を擁しています。

GEベルノバの陸上風力発電事業は、陸上風力発電技術の世界的リーダーです。世界中に約56,000基のタービンを設置しており、幅広い立地条件に対応するタービンのハイテク製品ポートフォリオを提供しています。

GEベルノバ(Vernova)のミッションはその名前に刻まれています。長い伝統を表す「GE」を冠することで品質の高さと発明の才を表し、「Ver」または「Verde」は地球の緑豊かな生態系を表しています。「Nova」はラテン語の「novus(“新しい”という意味)」から引用し、低炭素エネルギーがもたらす革新的な新時代を表しています。当社のパーパスである ”The Energy to Change the World” に支えられ、GE ベルノバ はより安価で信頼性が高く、持続可能で安全なエネルギーの未来の実現に貢献します。詳しくは、GE ベルノバのホームページおよび LinkedIn をご覧ください。

end

© 2024 GE Vernova and/or its affiliates. All rights reserved.
GE is a trademark of General Electric Company and is used under trademark license

Press Resources
vernova image
Ishikari Hachinosawa wind farm, Japan
Image credit: J-POWER
(IMAGE/JPEG | 0.1MB)
Press release action

Open as PDF

Share

Media inquiries
Tim Brown
GE Vernova | Media Relations, Wind
Zatalini Zulkiply
GE Vernova | Regional Communications Leader, Asia